Operator GPO

Operator Library: Hardware Platform

GPO 연산자는 디지털 출력에 대한 인터페이스를 제공합니다. 하드웨어 플랫폼에 따라 이름이 다른 Pin_ID / PinID 파라미터를 통해 신호 전송에 사용할 디지털 출력(GPIO 유닛의 물리적 핀에 연결됨)을 선택할 수 있습니다.

imaFlex 플랫폼을 제외한 모든 플랫폼: GPIO 유닛이 두 개인 프레임 그래버를 사용하는 경우 ConnectorType 파라미터를 사용하여 제어할 GPIO 유닛(GPIO 또는 Front GPIO)을 선택합니다. imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Quad 및 imaFlex CXP-12 Penta 플랫폼에서는 ConnectorType 파라미터를 사용할 수 없습니다.

각 디지털 출력은 한 번만 사용할 수 있습니다. 따라서 선택한 디지털 출력은 GPO 연산자의 단일 인스턴스에서만 독점적으로 사용해야 합니다.

[참고] imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 Front GPO Port Groups

imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 프론트 GPO 포트는 두 개의 독립된 그룹으로 나뉩니다.

  • 각 그룹은 서로 다른 전원 공급 전압을 사용할 수 있습니다.

  • GPO 및 GPI 그룹은 동일한 공급 전압을 공유하지 않습니다.

  • 각 그룹에는 전용 전원 공급 핀이 있습니다.

디지털 입력 및 핀 커넥터 매핑에 대해서는 프레임 그래버 사용자 매뉴얼의 GPIO Connectors 항목을 참조하십시오. imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 경우 GPIO Connectors (CoF Frame Grabbers)를 참조하십시오.

하드웨어 플랫폼별 사용 가능 여부
imaFlex 2 Dual 100
imaFlex CXP-12 Penta
imaFlex CXP-12 Quad
mE 5 marathon VCLx
mE 5 marathon VCL
mE 5 marathon VCX-QP
mE 5 marathon VF2
LightBridge VCL
mE 5 ironman VQ8-CXP6D/-CXP6B
mE 5 ironman VD8-PoCL
pixelPlant 100
pixelPlant 200

자료

이 연산자의 FPGA 디바이스 리소스는 PinID 파라미터의 값과 같습니다. Analysis 메뉴에서 FPGA Device Resources 대화 상자를 열어 FPGA 디바이스 리소스를 확인할 수 있습니다. 디바이스 리소스는 읽기 전용입니다.

FPGA Device Resources

그림 435. FPGA Device Resources


imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 경우, 리소스는 Front GPIO 커넥터의 경우 인덱스 0~7, Extension GPIO 커넥터의 경우 8~15인 GPO 타입입니다.

각 디지털 출력마다 TriggerOut 타입의 디바이스 리소스가 하나씩 사용됩니다. 디바이스 리소스의 전체 목록은 Device Resources를 참조하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, 프레임 그래버 외부로 전송될 범용 출력 신호입니다.

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

PinID (모든 imaFlex 플랫폼)
Type static write parameter
Default FrontGpo0
Range

imaFlex 2 Dual 100: {FrontGpo0, FrontGpo1, FrontGpo2, FrontGpo3, FrontGpo4, FrontGpo5, FrontGpo6, FrontGpo7, ExtensionGpo0, ExtensionGpo1, ExtensionGpo2, ExtensionGpo3, ExtensionGpo4, ExtensionGpo5, ExtensionGpo6, ExtensionGpo7}

imaFlex CXP-12 Penta: {FrontGpo0, FrontGpo1, FrontGpo2, FrontGpo3, ExtensionGpo0, ExtensionGpo1, ExtensionGpo2, ExtensionGpo3, ExtensionGpo4, ExtensionGpo5, ExtensionGpo6, ExtensionGpo7}

imaFlex CXP-12 Quad:{FrontGpo0, FrontGpo1, ExtensionGpo0, ExtensionGpo1, ExtensionGpo2, ExtensionGpo3, ExtensionGpo4, ExtensionGpo5, ExtensionGpo6, ExtensionGpo7}

PinID 파라미터를 통해 신호 전송에 사용할 디지털 출력(GPIO 소켓의 물리적 핀에 연결됨)을 정의합니다. 동일한 디지털 출력은 GPO 연산자의 한 인스턴스에 의해 한 번만 사용할 수 있습니다.

FrontGpoN은 Front GPIO 커넥터용 GPO를 나타냅니다.

ExtensionGpoN은 Extension GPIO 사이드 커넥터용 GPO를 나타냅니다.

디지털 입력과 핀 커넥터의 매핑에 대해서는 프레임 그래버 사용자 매뉴얼의 GPIO Connectors 항목을 참조하십시오. imaFlex 2 Dual 100 플랫폼의 경우 GPIO Connectors (CoF Frame Grabbers)를 참조하십시오.

[참고] imaFlex 2 Dual 100용 핀 매핑
imaFlex 2 Dual 100의 Front GPIO 커넥터

그림 436. imaFlex 2 Dual 100의 Front GPIO Connector


GPO Operator PinID Front GPIO 커넥터 핀 GPO Group
FrontGpo0 16 03
FrontGpo1 17 03
FrontGpo2 7 03
FrontGpo3 8 03
FrontGpo4 14 47
FrontGpo5 15 47
FrontGpo6 5 47
FrontGpo7 6 47
imaFlex 2 Dual 100의 Extension GPIO 커넥터

그림 437. imaFlex 2 Dual 100의 Extension GPIO Connector


GPO Operator PinID Extension GPIO 커넥터 핀
ExtensionGpo0 1
ExtensionGpo1 3
ExtensionGpo2 5
ExtensionGpo3 7
ExtensionGpo4 17
ExtensionGpo5 19
ExtensionGpo6 21
ExtensionGpo7 23
[참고] 가용성

imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Quad, imaFlex CXP-12 Penta

Pin_ID (mE5 platforms, pixelPlant and LightBridge VCL)
Type static write parameter
Default 0
Range [0;7], [0;3] 또는 [0;1]

파라미터 Pin_ID를 통해 신호 전송에 사용할 디지털 출력(GPIO 또는 FrontGPIO 소켓의 물리적 핀에 연결됨)을 정의합니다. 동일한 디지털 출력은 하나의 GPO operator 인스턴스에서만 사용할 수 있습니다.

[0;7] marathon에서 GPIO를 제어하거나, 하나의 GPIO 유닛만 있는 장치(ironman, PixelPlant)를 사용할 때 값 범위는 0 ~ 7입니다.

[0;3] LightBridge에서 GPIO를 제어할 때 값 범위는 0~3입니다.

[0;1] marathon 또는 LightBridge의 Front GPIO를 제어할 때 값 범위는 0-1입니다.

[참고] 가용성

mE5 marathon VCLx, mE5 marathon VCL, mE5 marathon VCX-QP, mE5 marathon VF2, LightBridge VCL, mE5 ironman VQ8-CXP6D/-CXP6B, mE5 ironman VD8-PoCL, Pixelplant 100, Pixelplant 200

ConnectorType (mE5 marathon 및 LightBridge VCL 플랫폼)
Type static write parameter
Default GPIO
Range {GPIO, FrontGPIO}

Parameter ConnectorType을 통해 Parameter Pin_ID에 입력한 값으로 제어할 GPIO 소켓(GPIO 또는 Front GPIO)을 정의합니다.

[참고] 가용성

이 Parameter는 Front GPIO가 있는 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.

  • mE5 marathon VCLx

  • mE5 marathon VCL

  • mE5 marathon VCX-QP

  • mE5 marathon VF2

  • LightBridge VCL

사용 예제

GPO operator의 사용 예시는 다음과 같습니다: